This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:我们是否有关于 TIDA-00961主要部件丢失的测试信息?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/816039/tida-00961-do-we-have-testing-information-about-the-loss-of-major-parts-of-tida-00961

器件型号:TIDA-00961

香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

我们是否有关于 TIDA-00961主要部件的功率损耗信息?

TI GaN 的功耗信息?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您关注 TIDA-00961。

    我稍后会将其转发给设计人员以回答您的问题。

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的香榭丽舍

    我很抱歉告诉你,我们没有这种信息给你。  

    感谢您的患者!