This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10283:数据表

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/816334/pmp10283-datasheet

器件型号:PMP10283

对于 120VAC 和230VAC 输入的 PMP10283单级200W 交流/直流 LLC 串联谐振转换器、是否有任何数据表或设计指南可用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mausamjeet、感谢您关注德州仪器。  本设计设计文件随附的测试报告代表了本参考设计的"数据表"。  您能否就您正在寻找的其他信息提出建议、以便我可以转发给原始设计所有者、以便我们能够更好地为您提供所需的支持?  请告诉我们。  

    此致、

    John Fullilove

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的答复。 我想知道此单级转换器中使用的设计方法。 例如、对于任何给定规格、如何选择电感和电容以及变压器匝数比。 我无法在在线提供的文档中找到它们。  

    此致

    Mausamjeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mausamjeet、

    您将需要设计谐振回路以涵盖宽输入电压范围。 基本而言、您需要使用小磁化电感(Lm)与谐振电感比(LR)。 即较小的 Lm/LR 比率。 同时、您不想使 Lm 过小、否则您将具有高循环电流、效率将受到影响。 我的博客 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/11/04/how-much-can-a-llc-series-resonant-converter-do 中提供了一些概述

    我还附上了用于 PMP10283的匹配计算文件、供您参考。 我不再拥有该版本的 Mathcad 许可证、因此我无法对其执行任何操作。 希望您能够打开它。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

    e2e.ti.com/.../PMP10283-single-stage-LLC-cal.mcd