This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740更新了65V30A

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1170315/pmp8740-pmp8740-update-65v30a

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: UCC28950

我们正在设计 pmp8740参考设计。 但我们的输出电压为65V/30安。 如何修改硬件和软件。 谢谢!

我们的电池容量:5.1kwh、

最大电压:65V

充电电流:30A

电池:锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在计算功率级时使用了 UCC28950 Excel 计算表(SLUC222D);您可以在此处下载此文件:

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc222

    与我的情况相比、输出电压将是~ 2倍、因此您需要不同的变压器匝数比、调整输出电容器额定电压和同步整流 MOSFET 的额定电压。 转换器的其余部分应几乎保持不变。

    关于软件更改、如果您调整将 Vout 引入微控制器的电阻分压器、则不会对其进行修改。 当然、您将更改所有菜单中的文本、但这很简单。

    充电曲线:在我的设计中、充电曲线是打开的、未定义。 我改为定义了所有可能的充电电压阈值和电流电平、以支持铅酸、凝胶和锂离子电池。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renyu、

    我将关闭此主题;希望我的回复已经很有帮助!

    当然、您可以随时随意地重新打开它。

    此致、

    Roberto