This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:原理图&操作查询

Guru**** 2928280 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1174632/pmp8740-schematic-operation-queries

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件:UCC28951-Q1

大家好、团队、

下面是我对使用  UCC28951-Q1进行相移全桥的问题

1)在 PSFB 设计全桥参考文档  PMP8740中 、二极管  D7和 D10 器  件型号 MURS360T3G 的功能是什么、它们连接在端子的变压器初级侧附近。

二极管如何影响运行以及如何计算流经二极管的电流。MURS360T3G。

2) PSFB 变压器的次级侧、而不是同步 MOSFET、我可以使用二极管吗?(请告诉我、UCC28951-Q1中需要进行哪些电路更改)

谢谢、此致、

Naresh.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    我们将关闭此查询、因为昨天已在另一个类似主题中解决了此问题。 请使用另一个主题回答进一步的问题。

    此致、

    Harish