This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010080:设计帮助

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1169264/tida-010080-design-help

器件型号:TIDA-010080

各位专家:

我想将 LLC 级和输出 SR 级仅用于600W 直流/直流设计。 如果我不使用 PFC 级、我将如何计算输入电容?

此致、

Gautham Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    您可以使用以下公式计算 Cbulk (min)。 请记住、最初的 LLC 设计针对 PFC 输入进行了优化、因此如果对 LLC 功率级没有进行任何更改、LLC 将在远低于谐振频率的情况下运行、并且初级和次级的 rms 电流将会明显更高。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vbulk (min)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对于它是直流输入、还应给出什么 fline?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    我之前的回答假设您使用整流交流作为 LLC 级的输入。 如果我们仅查看直流输入、则输入电容器 的选择将基于电容器纹波电流额定值、如果您需要保持时间让 LLC 在输入电压被移除时继续运行几 ms、 保持时间的计算可在 TIDA-010080的设计指南中找到(公式10)。 电容器纹波电流额定值应为>=等式36中列出的值。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduet3/tiduet3.pdf?ts=1668450307229&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-010080

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我有另一个问题(不确定这是否需要单独的线程?) 但查看原理图、该电路是否需要用于输出过流保护? 是否有必要、因为控制器应该能够控制流经 ISENSE 引脚的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    LLC 控制器具有自己的 OCP 保护功能、通过 ISNS 引脚内置。 我猜在此参考设计中、他们需要一个非常精确的跳闸阈值来实现 OCP 保护、这也许是他们想要直接感测输出电流的原因。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的澄清。 还有一个问题、D12和 C31 在以下电路中的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    C31是谐振电容器。 D12防止谐振电容器电压变为<0V。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    根据 BOM C31、C31是薄膜电容器。 整个初级电流流经电容器、TF 电容器如何处理大约4.33A 的电流?

    此致、

    Gautham Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    整个谐振电流流经 C31。 薄膜电容器通常用于谐振电容器。 最终取决于电容器的额定电流和您使用的电容器的 ESR。 使用的谐振电容器足以满足本设计的谐振电流。

    此致、

    本·洛夫