This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:具有多个次级绕组和辅助绕组的反激式变压器

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1171613/pspice-for-ti-flyback-transformer-with-multiple-secondaries-and-auxiliary-winding

器件型号:PSpice for TI
主题中讨论的其他器件:UCC28C43LM3488

JC/Whoever、您好、

我正在尝试创建与 UCC28C43测试台配合使用的变压器模型、但在"建模"窗口中找不到此选项、但只有1s1p 反激式变压器可供选择。  




在 PSPICE for TI 中是否有任何方法对此进行建模?

最好

Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。




    这是否是一个好的解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您使用具有现有测试台的变压器进行仿真、并将变压器参数修改为主输出。

    另一个绕组可以相对于主输出绕组。

    TI 不支持为客户指定器件的 PSpice 模型提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有人像我一样愚蠢、我就找到了解决方案。 我原来的双层面包解决方案显然不起作用。  

    PLE->PSpice component->建模应用仅适用于单个初级/次级反激式、但不支持更多的多个绕组。  

    答案是使用耦合电感器、我不知道 pSPICE 有这种电感器。  

    在 pspice 中、您必须使用 k_linear 或 kbreak、后者可在 pearing.olb 中找到。 如果您打开了测试台、则可能需要从手动添加此测试台  

    C:\Cadence\PSpiceTI\tools\capture\library\pspice\breakout.olb

    耦合1或0.99。

    然后、您添加单独的绞线作为电感器(例如 LP、LS、Laux)。 您需要计算每个绕组的电感、尽管 L1/L2 =N1^2/N2^2基本上足够好的近似值。  
    在 k_linear 或 kbreak 中、您进入属性、并在 L1、L2、L3下列出每个属性。 顺序无关紧要。  

    在这之后、它将起作用、lm3488然而请注意、这种模型已被打破、无法理解、您需要设置一个很长的时间、例如100m、或者西门牌将为所有东西输出0、甚至不问我为什么、但如果您输入10m、它将输出垃圾、但如果是 你把100米的距离投入到实际没有改变电路或仿真参数它将会正常运行甚至不会问我花了多少时间来解决这个问题,哈哈