This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:将其修改为具有10V 200A 输出

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1175747/pmp8740-modify-it-to-have-a-10v-200a-output

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: UCC28950

您好、团队正在寻求客户支持。

在 tidm224中添加了 PMP8740、尤其是"PMP8740 2kW Rev_E 全桥- Schematic.pdf"。 我想对其进行修改以获得10V 200A 输出、我需要专门进行哪些修改?
T7、L3采用什么值?

我还将检查 slua287.pdf。
我想知道是否可以在 PMP8740中插入 slua287.pdf 中解释的内容。 我可以这么做、还是这种方案适用于低功耗应用? 这对我很有用、因为我可以更轻松地手动制造 T4变压器。
如果能够这样做、L1和 L2在 slua287.pdf 的第4页上会有什么价值?

提前感谢您。

-Mark