This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:PSpice for TI:PSpice for TI 已崩溃并意外退出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1167113/pspice-for-ti-pspice-for-ti-pspice-for-ti-has-crashed-and-quit-unexpectedly

器件型号:PSpice for TI

您好!

当我单击"Edit Simulation Profile"时、PSpice-for TI-损毁。

此外、当我创建新项目时、情况是一样的。

此致、

Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    请与我们分享该项目。

    此外、请按照此主题向我们发送崩溃日志:

    [常见问题解答] PSPICE-FOR-TI:如果 PSpice for TI 意外崩溃或退出、该怎么办? -仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是我的项目和 崩溃日志。

    当我单击"New Simulation Profile"时、发生了崩溃。

    e2e.ti.com/.../test_2D00_2022_2D00_11_2D00_02T23_2D00_34.zipe2e.ti.com/.../capture1249250.zip

    谢谢、

    Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    我无法重现您的问题。 请尝试附加的项目吗? 它将再次归档您的项目。

    e2e.ti.com/.../test_2D00_2022_2D00_11_2D00_07T14_2D00_49.zip

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试 了附加项目。

    但是 、它因相同的错误而崩溃...

    我应该再次安装 PSpice for TI 吗?

    谢谢、

    Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    会话日志显示什么内容?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    会话日志如下所示。

    我可以毫无问题地打开项目。

    之后、当我单击"Edit Simulation Profile"或"New Simulation Profile"时、PSPICE-FOR-TI 崩溃。

    我再次打开项目、 将显示相同的会话日志。

    谢谢、

    Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuki、

    研发部门正在研究这一点。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aoyagi-San、

    此项目的路径是什么?

    是否仅将 DSN 文件复制到您的桌面并在 PSpice for TI 中打开?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我尝试在桌面上打开复制的 DSN 文件。

    结果与上一次相同。

    我可以打开项目、但无法创建仿真配置文件。

    谢谢、

    Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aoyagi-San、

    项目的路径中是否有任何特殊字符? 是否选择 DSN 文件并单击“复制路径”,然后共享路径?

    谢谢、

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我应该在哪里单击以复制路径?

    未显示"复制路径"。

    谢谢、

    Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aoyagi-San、

    它来自您的文件管理器:

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    复制路径跟随。

    "C:デスクトップ\ck133\OneDrive - CK\T Ü V\TEST\TEST.DSN"

    DSN 文件位于我的桌面上。

    谢谢、

    Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aoyagi-San、

    请尝试将其移至更简单的位置、例如 C:\test?

    谢谢、

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以编辑仿真配置文件并在  C:\test 中确认操作。

    位置会影响操作。

    但是、我不确定原因是 OneDrive 或路径中的禁止字。

    谢谢、

    Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aoyagi-San、

    您可以将其移动到一个驱动器下的文件夹中。 例如:

    "C:\Users\ck133\OneDrive - CK\TEST\TEST.DSN"

    如果这起作用、则是由日文字符引起的。

    请告诉我们。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确认它 在 OneDrive 下也能正常工作。

    "C:\Users\ck133\OneDrive - CK\TEST\TEST.DSN"

    日语字符会影响操作。

    最好将项目的位置 放在 C:或 OneDrive 下、作为更简单的位置

    谢谢、

    Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aoyagi-San、

    谢谢或确认!

    -jc