This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 版本3.3、4或5安装在与 MATLAB 2016a 连接的 Windows 10上

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1174219/ccs-version-3-3-or-4-or-5-install-on-windows-10-to-connected-with-matlab-2016a

主题中讨论的其他器件:TMS320C6416T
尊敬的所有团队:
 
我已经在我的桌面上安装了 CCS 版本3.3、并安装程序已从链接 https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO?login-check=true 下载了 OS Windows 10。 目前、我正在尝试在 TMS320C6713 DSP 板(SN:C6C_1802147)和桌面之间进行连接、通过使用桌面上的设备管理器、检查所有硬件是否显示串行通信电缆工作正常 (连接了屏幕截图)非常有用。 然后、我尝试通过按键盘上的 Ctrl+B 将 MATLAB 库文件上载到 TMS320C6713 DSP 板中。 遗憾的是、看起来似乎出现了许多错误消息。 如需了解相关信息、可将 MATLAB 2016a 连接到 CCS 版本3.3、4或5之一。 我相信德州仪器与 MATLAB 之间的研发团队已经完成了这项合作、因此他们发布了在 MATLAB 版本2016a 之前首先安装的 CCS v3.3或4或5。  请帮助我解决此问题、并为我提供正确安装 CSS 并在 Windows 10操作系统中正常工作的步骤。 非常感谢您的帮助和关注。
此致、
Destra Andika、M.Eng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    看起来屏幕截图 可能未成功连接。  您能否发布显示电路板连接工作的屏幕截图以及 显示错误的屏幕截图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们的客户似乎忘记附加这些文件。 他在 E2E 上发帖之前向我发送了文件、似乎他与所附内容相关:
    e2e.ti.com/.../CS1412765.zip

    我也会通知客户。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin 和 Gerald:
    我已附上与 CCS v5成功与 TMS320C6416T 培训器套件板通信相关的屏幕截图、以及尝试在 MATLAB 2016a 和 TMS320C6416T 培训器套件板之间进行连接时出现的错误消息。 请告诉我如何在硬件和软件之间正常工作进行通信的步骤或过程。 感谢您的帮助和关注。
     
    此致、
    Destra Andika、M.Eng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、CCSv4和 v5中的嵌入式 IDE 链接与 CCSv3.3的集成级别不同。 有关更多详细信息、请参阅以下链接:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AP7TDBXCDj5E379cGqd76Q__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/25472-ccs-5-1-integration-when-and-how (特别是 Antonin 的帖子)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    感谢您的回答、我尝试按照 Anton 作为 Matworks 员工在社区 MATLAB 中心投稿中发布的说明进行操作。 结果不是我所期望的、这可能是由于本实验中使用 C6000而不是 C2000的硬件差异造成的。 您能不能在 Mathworks 官方支持的 TMS320-C6416T DSK (C6000)中帮助通知该指南以解决该问题。 感谢您的帮助和建议。  

    此致、

    Destra Andika、M.Eng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Destra、

    最好直接联系 Mathwroks 支持部门以获得进一步帮助。

    谢谢

    Ki