This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4538:Gerber/Design 文件

Guru**** 2580075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/572725/pmp4538-gerber-design-files

器件型号:PMP4538

大家好、团队、

感谢您对此进行深入研究。

我在 PMP4538的产品页面上没有看到 Gerber/Design Files  

您是否可以在那里为我提供这些文件?

感谢你能抽出时间。

祝您度过美好的一天!

此致、

EDW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:
    感谢您的查询。 我现在已经联系了一位工程师。
    如果您给我更多的时间来获得答案、那会很有帮助。

    此致、
    Yuki Yoshimura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuki、

    不用担心、我会等待您的回复。

    祝您度过美好的一天!

    此致、
    EDW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    自2009年起、我不在设计服务部门工作。

    我将我的资料存档给他们。 您可以联系 DS Freising 的 Bernd Geck。

    谢谢、此致、

    Pietro