This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:瞬态分析没有响应问题__ TINA TI 版本9.3.150.328 SF-TI

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/575341/tina-spice-issue-with-transient-analysis-not-responding-__-tina-ti-version-9-3-150-328-sf-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

运行  TINA TI 版本9.3.150.328 SF-TI 并从程序提供的示例中选择一个示例、具体来说是控制环路 PI TEMP CONTINT_INPUT。

尝试运行瞬态分析、但运行瞬态分析的进度条暂停约3%、程序开始不响应、最终崩溃。 TI 技术支持无法帮助解决此问题、并建议将问题发布到该论坛。 请帮助。

Isaac 和 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    测试原理图专门用于直流分析>>直流转换特性仿真、其中"Rtherm"可以从9.95k 变为10.05k、可以看到相应的电压变化。我可以进行仿真并获得原理图页面底部显示的结果。 此外、为了进行交叉检查、我仿真了50年代的瞬态分析、在 VO 下可以获得5伏的电压。

    我已附上直流 SIM 结果下方包含瞬态仿真结果图像的原理图、供您参考。 如果您仍面临问题、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../PI-Temp-Control_5F00_Input.TSC

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。