This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMC7215-Q1:SPICE 中的 LMC7215模型问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMC7215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/574173/tina-spice-lmc7215-q1-lmc7215-model-issues-in-spice

器件型号:LMC7215-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMC7215

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

当与 SPICE 仿真器一起使用时、客户遇到 LMC7215仿真模型的问题。  您能否在网上查看模型并确定是否需要进行任何更改才能在 SPICE 中正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    您能否提供更多有关客户遇到的具体问题的信息?

    产品文件夹中的模型是 PSpice 模型、应与支持 PSpice 模型或导入 PSpice 模型的任何 SPICE 仿真器正确配合使用。

    您的客户使用的是什么仿真器?

    我们需要更多信息来尝试解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们使用 LT SPICE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    遗憾的是、由于 LTSpice 的 EULA、我们无法帮助解决 LTSpice 问题。 我确实检查了模型、并将其正确导入到 TINA-TI 和 PSpice 中、并在简单电路上按预期执行。 我可以为 PSpice 提供示例.cir 文件、如果这样做有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    示例会有所帮助。 什么是 EULA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    EULA 是安装 LTSpice 的任何人在使用程序之前同意的最终用户许可协议。

    我正在附加一个在 TINA-TI 或 PSpice 中正确运行的.cir 文件。

    e2e.ti.com/.../LMC7215_5F00_test.CIR

    希望这些信息能有所帮助。