This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00550:更改输入电压范围和功率

Guru**** 2824085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5017, TIDA-00661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/574360/tida-00550-changing-input-voltage-range-and-power

器件型号:TIDA-00550
主题中讨论的其他器件:LM5160LM5017TIDA-00661

我有一个非常接近 TIDA-00550的应用、除了两个更改:

  • 输入电压范围为12-36VDC
  • 我需要通过变压器提供比现有更多的电源。

我想使用 LM5160而不是 LM5017、并使用 TIDA-00661中的直流/直流转换器。 重新设计此器件以接受12-36VDC 是否有任何问题?

谢谢、

Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-00661适用于19V-30V 的标称输入电压。 如果系统应从12V 开始、我们建议将 Vpri 从8V 降低到6V、并相应地调整变压器。 但是、如果12V 偶尔发生、例如输入电压下降)、TIDA-00661可按原样使用。

    希望这能有所帮助!

    谢谢、
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Lars、
    我们计划让系统从12V 开始(并运行)、因此我将研究降低 Vpri 并调整变压器。

    Caleb