This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00427:TIDA-00427、DS280BR820

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00427, DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/574905/tida-00427-tida-00427-ds280br820

器件型号:TIDA-00427
主题中讨论的其他器件: DS280BR810

您好!

我一直在分析 TIDA-00427 100GbE/40GbE/10GbE QSFP28信号调节器参考设计。

我的问题是有关连接到 PCB (TIDA-00427)的 QSFP+电缆的 EEPROM、如以下方框图所示。  
如果未 读取 TIDA-00427侧 QSFP+电缆的 EEPROM、会发生什么情况? 它会影响链路训练吗? 假设读取 InfiniBand 模块端的 EEPROM。  

谢谢!

此致、
Kostas Papouis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、您好!

    我认为这不会影响链路训练。

    根据我的理解、 电缆内部的 EEPROM 只是用于存储消息或提供状态、而不是用于配置任何内容。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    感谢您的回答!

    因此、如果我不控制 I2C 总线来读取或连接到 PCB (TIDA-00427)的两条电缆的 EEPROM、我是否能够在两个 InfiniBand 模块之间建立通信?


    谢谢!!

    此致、
    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kostas、您好!

    如上所述、电缆内的 EEPROM 不会影响链路训练。

    但是、您很有可能需要调整电路板上 DS280BR810器件的设置、以便链路建立。

    此致