This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TIDA-00046:TIDA-00046

Guru**** 2579565 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00046, TIDA-00049, TIDA-00446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/574225/starterware-tida-00046-tida-00046

器件型号:TIDA-00046
主题中讨论的其他器件: TIDA-00049TIDA-00446

工具/软件:Starterware

您好;

我正在 ı 您的产品 tıda -00046 ı 希望为我的项目驱动 PMSM、而没有有几个问题;

当 ı 调查您的产品手册 ı 请参阅 pictim_1 并且它具有 TIDA-00046卡(texax 设备)-470 mF dc 总线捕获模块(德州仪器(TI)设备)六组 IGBT 模块。

 现在 ı ı 需要 TIDA-00049、470 mF 直流总线容量模块的价格优惠、并且需要 6个数据包 ıgbt 模块的建议是可行的。

请 ı 您正在等待紧急答复。

请给您一个大的问候

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、产品代码编号 İS 错误 TRU One TIDA-00446
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omerkullac、
    我想澄清两点。 您正在寻找 TIDA-00049的价格。 正确吗?
    此外、您还想了解有关 TIDA-00446 IGBT 栅极驱动器的建议、对吧?

    澄清后、我将联系工程师回答您的问题。

    此致、
    Yuki Yoshimura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、您发布了新的主题、澄清了我的问题。
    e2e.ti.com/.../574526

    我将根据您的新主题获取答案。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yuki Yoshimura;
    谢谢你的回答我的按摩师 ı 做了一个写错 ı 我不感兴趣 tıda -00049它的错误代码。

    我正在使用 TIDA-00046 IGBT 栅极驱动器、昨天我了解到这是一个参考设计、并下载设计文件以进行生产。
    但 ı 对 TIDA-00446仍有一些疑问;

    1.in 我的第一条消息 ı 攻击图片它有470mf DC Buc Capasitor 模块是可以找到计费列表和 PCB 架构 IC 的

    ı 需要建议使用 PMSM 电机进行驱动

    此致、
    Ömer küllaç μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omer、

    一般而言、您会注意到、TI 参考设计目前尚未上市、您应该能够使用网络上的资源自行制作 TIDA-00446。
    www.ti.com/.../TIDA-00446

    让我澄清一下。
    对于第一个问题、您希望获得470μF μ F 直流总线电容器模块的 BOM 列表和原理图。
    对于第二个问题、您希望获得有关使用所附图片系统驱动 PMSM 电机的建议。

    我将联系工程师回答您的问题。

    感谢您选择 TI 并耐心等待。
    此致、
    Yuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuki;

    第一个问题、我让您真正了解第二个问题

    在第二个问题中、我想建议使用 PMSM 电机(类型、型号等)、并随附系统图片一起驱动该电机。

    此致
    Ömer μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    如果您想使用 TIDA-00446来驱动 PMSM 电机、我建议您制作自己的 PCB 并将 TIDA-00446、六组 IGBT 模块和直流总线电容器全部集成在单个 PCB 上。 您可以参考 TIDA-00366TIDA-00195 、它们是完整的电机驱动功率级。

    至于 PMSM 电机的选择、您必须根据您的应用和电源要求进行选择。

    此致、

    Pawan