This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TIDA-00446:TIDA-00446

Guru**** 2586465 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/574526/starterware-tida-00446-tida-00446

器件型号:TIDA-00446

工具/软件:Starterware

您好;

我正在 ı 您的产品 tıda -00446 ı 希望为我的项目驱动 PMSM、没有有几个问题;

当 ı 调查您的产品手册 ı 请参阅 pictim_1 并且它具有 TIDA-00446 卡(texax 设备)-470 mF dc 总线捕获模块(德州仪器(TI)设备)六组 IGBT 模块。

 现在 ı   ıgbt 需要 TIDA-00446,470 mF 直流总线容量模块的价格优惠、ı 希望获得有关6个数据包的建议模块是可行的。

请 ı 您正在等待紧急答复。

请给您一个大的问候