This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00339:用于 IO-Link 的 MSP430源代码

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00339, TIDA-00188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/574988/tida-00339-source-codes-of-msp430-for-io-link

器件型号:TIDA-00339
主题中讨论的其他器件: TIDA-00188

尊敬的香槟:

我向我们的客户提出这一问题、他们正在寻找 IO-Link 解决方案。

由于我们有多个与 IO-Link 相关的 TI 设计、我们是否具有包括主器件侧和器件侧在内的 IO-Link 堆栈解决方案的源代码?

该文件没有很清楚地说明这一点。

TI 是否为客户提供了源代码、或者他们是否需要向第三方寻求有关这些 IO-Link 堆栈的支持?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的 TI 参考设计中使用的 IO-Link 堆栈来自第三方(包括链接的登录页面以及文档中提到)。 我们提供了用于展示 TI 设计的演示代码、但有关 IO-Link 堆栈的详细信息、我们必须参阅第三方。

    我们为 TI 设计(例如:TIDA-00188、TIDA-00339)提供的 IO-Link 堆栈适用于 IO-Link 器件。 我们没有用于 IO-Link 主站的堆栈。 我们一直在使用 USB -包括 IODD 文件的 IO-Link 主站。

    谢谢、此致

    Alex