This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:安装 Webench 时,Webench 工具栏未添加到 Allegro 工具栏。

Guru**** 2578725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/574405/webench-tools-webench-toolbar-did-not-get-added-to-allegro-toolbar-when-webench-was-installed

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我安装了 Webench、但 Webench 下拉菜单未添加到 Allegro PC Editor 工具栏。   如何手动安装 Webench 下拉菜单?   我使用的是 Allegro 版本   17.2.   

谢谢、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    WEBENCH Allegro 连接器专为 OrCAD Capture Schematic 编辑器和仿真器而设计。 您可以使用它来仿真 WEBENCH 导出的 PSPICE 仿真设计。 WEBENCH 中单独提供了 CAD 文件导出功能、可为您提供用于 PCB 设计的 CAD 原理图文件。 通过安装连接器、您可以准确地查看什么功能。 请告诉我、我将相应地提供帮助。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    是的、我在提交我的问题后发现了这一点。   感谢您的回答。 菜单将出现在 Capture (捕获)中。   我不会使用它,我只是为我的一个用户测试安装,以确保它不会影响我们的 ADW/EDM 概念配置和 Allegro PCB 编辑器。

     

    此致、

    Randy