This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:输出电容器直流偏置降额-补偿设计器中使用的有效值?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/574167/webench-tools-output-capacitor-dc-bias-derating---effective-value-used-in-compensation-designer

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

之前的一些主题 提到 Webench 在输出电容器上使用了一些直流偏置降额、可以通过通用曲线、也可以更具体地说是使用的电容器(如果该信息可用并且已经在系统中)。

补偿设计器工具是否使用降额的有效输出电容值?

如果是、是否有任何方法可以查看补偿设计器工具中 Webench 使用的输出电容值?

我没有在 Operating Values 选项卡中看到降额值、补偿设计器中的 Entry 窗口(如下所示)仅显示标称值。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    是的、大多数输出电容器使用您所参考的通用降额曲线。 默认情况下、补偿设计器工具使用相同的值。 但是、目前无法在工具中查看降额值。  

    关于补偿设计器工具中的自动/手动设计窗口-当您进入补偿设计器工具而没有任何用户对表单进行更新时、您看到的默认曲线基于前面提到的通用电容降额曲线。 "功率级组件"形式中显示的 Cout 值是标称值、在本例中为47uF。 单击"计算"按钮后、补偿设计器现在会根据表单中的值重新计算功率级环路响应-例如、如果您未做任何更改、则本例中的默认值为47uF。 现在、如果您单击"calcule"、功率级响应将更新为47uF 电容。 因此、目前、您需要"手动"将 Cout 值更新为降额值、以获得准确的结果。 因此、您可以输入33uF (假设这是降额值)、然后查看环路响应曲线以分析稳定性。

    请注意、我们正在更新我们的陶瓷降额逻辑、以计算运行值、还用于选择 Cin、Cout、补偿网络等组件 与我们今天使用的通用曲线相比、这种降额将更加具体地针对所选的电容器、并且更加准确。 完成此操作后、您还可以看到工具中使用的降额值。 此外、我们应在补偿设计器工具中以"功率级组件"形式将 Cout 值预加载到降额值。 最后、我们还将在电容器属性中显示降额值、以便您做出相应的决策。

    此致、

    Amod Vaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    非常感谢您的快速而详细的答复。

    我很高兴听到补偿设计器默认应用一些降额、如果我要包括激进的降额、我喜欢在功率级组件部分中使用我自己的有效电容来覆盖它。 期待未来的修订版能使 Webench 计算出的有效值更加透明。

    再次感谢、

    Jonathan