This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LV4052A-Q1:在哪里可以获得用于仿真的 PSpice 库

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LV4052A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/573920/tina-spice-sn74lv4052a-q1-where-can-i-get-pspice-library-for-simulation

器件型号:SN74LV4052A-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用 SN74LV4052A-Q1  双路4通道模拟多路复用器/多路解复用器。

我正在寻找用于仿真的 PSpice 库。

在哪里可以获得 pspice 库、或者有人可以为我提供用于仿真的库文件。

谢谢、此致

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    直流、

    您要尝试在应用中为该非缓冲无源 FET 开关建模什么? 对于其中一些较旧的器件、我们无法创建模型、因为设计数据库的格式不可用。

    您能否使用简单的 RC 模型来对 FET 寄生导通状态电阻和电容 Ron 和 Con 进行建模? 这是否适用于您的系统仿真?


    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于在单个 IC 中有8个开关、并且我在项目中使用更多的 IC、因此使用简单的 RC 模型将不方便。

    我在 NXP 74lv4052中找到了类似的 IC、并联机获取了一个库、但该库在 ltspice 中工作、但在74lv4052的 pspice 中工作。

    e2e.ti.com/.../SwitchAnanew.rar

    使用附加的库在 pspice 中模拟74lv4052时、我会遇到一些错误。

    请帮助我解决74lv4052模拟中的问题。

    谢谢、此致

    直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了帮助处理模型、我将把这个主题移至建模论坛。

    谢谢、
    Adam