This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS82084:噪声仿真

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/573408/tina-spice-tps82084-noise-simulations

器件型号:TPS82084
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

TPS82084的 PSICE 模型是否可用于输出噪声频谱分析/仿真?  我想了解铁氧体磁珠如何改善输出噪声频谱(而不是输出纹波)。

谢谢、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    我不相信在创建此模型时已经完成了任何噪声建模、因此我怀疑使用瞬态模型运行的任何噪声仿真。 由于在运行中没有针对该器 件建模的噪声、我不相信在使用此模型的仿真中会准确捕获铁氧体磁珠的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、只是想仔细检查一下。

    谢谢 Britt