This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS723:TPS723的未加密 Spice 模型

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/574044/webench-tools-tps723-unencrypted-spice-model-of-tps723

器件型号:TPS723

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试将 TPS723 Spice 模型导入到 Multisim 13。 在 TI 网站上、 只有 TPS723的加密版本、我需要 该未加密版本。 在哪里可以下载 未加密版本的 TPS723?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    未加密的 PSpice 模型已发布到产品文件夹。 在接下来的两天内、它们应该出现在网络上。