This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00317:TIDA-00317

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/573533/tida-00317-tida-00317

器件型号:TIDA-00317

我使用 FDC1004 EVM 和参考设计 TIDA00317测量容器的液位。  我使用厚度为2.5mm 的较小容器。电平电极之间的距离为4mm。

对于一个小的控制器、电极长度为100mm、这对我来说很好。 我在测量中使用了异相技术。 测量范围为2pf 至7.8pF、其中2pF 用于空容器、7.8用于满容器。

但我需要使用一个长度为180mm 和4.9mm 的较大 PVC 容器、测量值应覆盖整个容器长度。 为此、我需要修改参考设计

您能为这个问题推荐一个解决方案吗?

我是否需要增加电极的长度或宽度?  

或者、在修改参考设计之前、我还需要考虑其他事项吗?

此致、

Sami Dhou