This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS709:没有可用的 TINA 电路????

Guru**** 2585535 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/573730/tina-spice-tps709-no-tina-circuit-available

器件型号:TPS709
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我无法在 TI 网站上找到 TPS709-3或 TPS709-3.3的 TINA 电路。 有一些"加密"瞬态模型和"未加密"文件旨在能够在 TINA 中运行、但使用"工具"、"新宏向导"、两者都无法生成 TINA 模型。 这两个值都返回"error on line ...xx"。

如果 TI 在 TINA 中提供了工作器件原理图、则不会发生这些问题。 不仅会验证模型的正确运行、还会有一个预绘制的器件符号。 然后、可以轻松地将该符号复制并粘贴到新电路中。

Burr-Brown/TI 开始使用他们的所有新模拟产品-发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    我们一直在尽最大努力在 TI 网站上添加尽可能多的模型。 在 PSPICE 模型发布后、我们尝试立即添加 TINA-TI 兼容模型。  此外、我们还添加了仿真导出到 WEBENCH 等功能、用户可以在其中将其设计从 WEBENCH 导出到 TINA-TI/Altium /PSPICE 等 您可以 在此处找到更多详细信息

    无论何时何地、未加密模型都非常容易导入 TINA-TI 中、我们还提供 了视频、介绍 了这方面的分步过程。

    我可以在 TINA-TI 中毫无问题地导入 TPS70933未加密模型、我在这里附加了生成的宏。  

    e2e.ti.com/.../TPS70933_5F00_TRANS.TSM

    希望这对您的应用有所帮助。 如果您在该器件或任何其他 TI 器件方面遇到任何问题、请在论坛上发帖。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会编译:"缺少语法元素。 第88行" 、我运行的是 TINA Industrial V9。

    我相信您将会竭尽所能、但 TI 需要投入更多资源来生产器件模型。 加密只会浪费每个人的时间和资源。 您通过加密保护哪些内容? 如果没有加密的设备也提供了相同的设备、您是否未能击败该目标?

    TI 应该提供一个 TINA 模型和一个可被打开和仿真的工作电路(.SCH)。 此.SCH 包含一个图形符号及其宏(.tsm)。 这些是您可以在数据表旁边提供的最重要的支持项目。 P-SPICE 模型也很重要、但与 TI 为其客户 TINA-TI 提供的仿真软件相比、并不更重要。

    将这些建议提升到市场部。 他们在不支持一些非常好的新产品方面犯了严重错误。 WEBENCH 不能替代 TINA-TI!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼尔

    我们将很快(在下个月左右)发布新版本的 TINA-TI、它将处理与未封装模型的大多数网表不兼容问题。 请注意、这些增强功能可能不适用于 TINA Industrial 的版本、因为它由 Design Soft 控制、而不是由 TI 控制。

    另请注意、我们将为我们现在发布的许多(并非所有)器件发布未加密模型。 对于在我们开始此练习之前已经发布的模型、我们将根据客户的要求发布未加密模型、如果业务部门批准以该形式发布这些模型、则将会发布这些模型。

    如果您需要任何未封装的型号、请告知我们、我们将在批准后提供。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    目前、请找到随附的适用于您的应用的更正宏文件和 TINA-TI 原理图文件。 请注意、此宏和原理图文件基于 PSPICE 未加密模型文件和项目文件。

    e2e.ti.com/.../2402.TPS70933_5F00_TRANS.TSM

    e2e.ti.com/.../TPS70933_5F00_TRANS.TSC

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mahavir。 这是一个很大的帮助。

    此致、Neil