This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:Infineonn´t 与数据表不匹配

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/574056/tina-spice-infineon-model-doesn-t-match-datasheet

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

Infineon Mos-FET IPD50R3K0CE 的库与数据表不匹配。

Infineon 使用 Simetrix 和 Orcad 对其进行了测试、并说它与我们的仿真工具有一定关系。

我们使用的是 Tina 版本9.3.50.40 SF-TI、它可以正确编译库、但它与数据表中的参数不匹配、如文档中所示。

可以让他人检查并提供帮助。

e2e.ti.com/.../IPD50R3K0_2D00_data_2D00_check.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    请联系 Infineon 并要求他们提供 FET 的 PSpice 验证曲线。 如果模型在 PSpice 中正确匹配、我们可能能够了解 TINA-TI 为何与 PSpice 性能不匹配。 我的猜测是 PSpice 模型将在 PSpice 中运行、与在 TINA-TI 中运行相同。