This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:许可证补丁

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/573942/tina-spice-licence-patch

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我收到了客户的以下问题。

他们可以看到 hspice_help.pdf 包含 适用于 SN74AHC1G14( )的 HSpice 模型。

在第4页中,提到"

注:

如果流程模型为37级、您将需要仿真中的许可证补丁
供应商。 ‘d级别信息,请检查“evice’_process.lib。 请提供
向模型供应商提供以下信息。 TI 将要求供应商向您发送一份
许可证文件"。

-此许可证修补程序是否意味着许可证密钥或由 LMTOOLS 管理的许可证?

-此许可证修补程序是否免费且无限期地提供?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    HSpice 37级模型是内部专有的 TI MOS 模型、在20世纪80年代末和20世纪90年代初使用。 TI 允许 Meta Software (HSpice 的原始所有者)安装该模型、但需要该模型和 TI AMOS (模拟 MOS、Level 41)模型的许可证。 在我们切换到 BSIM3v3支持时、这些模型在20世纪90年代几乎全部被 TI 的 MOS 技术所取代。 在这种情况下、.lib 文件包含49级 MOS 模型(BSIM3v3)、因此在 HSpice 中运行的模型无需额外的要求。

    如果您在产品文件夹中找到了适用于我们提供的任何器件的旧版 TI MOS 模型、我会非常惊讶。