This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00203:用于检索整个 CAN 帧的 CAN 驱动程序 API

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/572748/tida-00203-can-driver-api-to-retrieve-entire-can-frame

器件型号:TIDA-00203

您好!  

我正在使用 TIDA-00203、并尝试以原始位来获取整个 CAN 帧、而不是 CANMessageGet API 使用的 tCANMsgObject。 我正在使用 TiVaWare_C_Series-2.1.3.156驱动程序库。  

是否有人知道它是否可用?

谢谢、

Meiya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以在 TIVAARE、 TivaWare_C_Series-Ver-YYYY\driverlib、CAN.C 文件中找到 API 源代码。  您可以在此处验证 rawbits 数据、请告诉我这是否解答了您的问题。

    您能否提供有关该问题的详细信息、以及您尝试使用该问题解决的问题。

    谢谢

    Venkat