This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5000:webench 无法模拟30V 输入电压-36V 输出电压-300mA:"此 CC 运行时间过长等"

Guru**** 2587195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/573342/webench-tools-lm5000-webench-unable-to-simulate-30vin---36vout---300ma-this-cc-is-running-too-long-etc

器件型号:LM5000

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

LM5000

尊敬的团队:

您能不能帮助我了解为什么 webench 在选择这些参数时拒绝选择 LM5000:

  • 输入电压为12V 至30V
  • 300mA 输出

有关未选择部件的原因的注释如下:“此 CC 运行时间过长,在完成之前由系统终止”。 这意味着什么?

我认为 LM5000应该能够完美满足这些要求、但 webench 让我产生了疑问。

非常感谢您的帮助!

祝你一切顺利、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PA、

    我能够根据您所需的输入条件创建设计。 您的浏览器可能存在缓存问题。 请尝试清除浏览器历史记录并重试。

    以下是我在产品页面 webench.ti.com/.../SDP.cgi 上运行的设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    非常感谢您的支持。

    问题是当输入电压= 30V、输出电压= 36V (且输出电流= 300mA)时、我收到以下消息:

    再次感谢!

    此致、

    功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PA、

    此问题看起来是 WEBENCH 给出的错误消息。 正确的错误消息应为" IC Tj 已超过125度。 c."我将要求我们的开发人员来看看。

    要解决此问题、请将环境温度降低至室温以下10或20、以重新创建设计。 这也是 Ta=0度时的共享设计。 C. webench.ti.com/.../SDP.cgi

    感谢您指出此问题、我们将尽快纠正此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    再次感谢。

    我认为这不是问题所在、因为输入电压越高、IC 耗散就越低(因为它是引导模式、占空比降低、Vin 升高、并且由于 LM5000是异步转换器、内部 FET 的耗散就越少: 更短的时间和更少的电流)。

    请查看您的测试中的以下提取内容、其中我将工作点修改为30V、我们可以看到 IC 温度上升非常有限:

    此致、

    功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PA、

    我同意在输入电压较高时、IC 温度应更低。  但是、CC 中存在一个动态温度环路、它会查看整个 Vin 范围、但温度检查失败。  

    如下图所示、OpVal 显示124°C、Ta=25°。 它刚好达到125°C 的截止线。 c. 使用默认值 Ta=30 Deg。 C、 该设计无法在给定的保守 Theta JA 值150 Deg.C/W 下创建  

    所以、我认为这不是 WEBENCH 的问题、但它是一个保守的设计工具、它可以灵活地在强制输入条件下创建设计。

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    明白了! 非常感谢您的支持、祝您周末愉快!

    此致、
    功率放大器