This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH-POWER-DESIGNER:WEBENCH 打开设计错误

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/573560/webench-tools-webench-power-designer-webench-open-design-error

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS54328

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户在其系统中使用 TPS54328。

要查看 TPS54328的一些规格、他们希望使用 webench 仿真 TPS54328。

当他们进行三方合作以在 以下条件下进行开放式设计时、就会出现问题。 但当我在相同条件下模拟 webench 时、我发现 webench 工作正常。

您是否会告诉我、即使在 webench 上应用了相同的条件、我的客户为什么会出现问题?

请参阅以下错误消息。

谢谢。

此致、

萨米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sammy、

    我尝试了, 按照您的设置操作, 然后单击“打开设计”或 “立即仿真”,两者都可以正常工作,我建议您将此问题发布到“WEBENCHRegistered设计中心”论坛。 也许 Webench 团队可以解决这个问题。

    http://e2e.ti.com/support/development_tools/webench_design_center/f

    BR、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在创建此设计时也没有遇到任何问题。 我注意到、Webench 在过去几天中间歇性地工作。 如果您仍有问题、请重试并告知我们。 如果您向我发布或发送电子邮件、我可以与您分享我成功的设计。