This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS72:尝试将 TPS7250导入 Multisim 时出错

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/572995/tps72-error-when-i-try-to-import-tps7250-to-multisim

器件型号:TPS72

我正在尝试将 TPS7250 Spice 模型导入 Multisim 13。 零部件向导不允许我输入模型、我认为原因是以下几行:

 

$CDNENCSTART

CDNENCFINISH

 

如何解决问题并导入 Spice 模型? SPICE 模型随附于此消息。

 

提前感谢。

e2e.ti.com/.../TPS7250_5F00_mod.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    TPS7250的 PSpice 模型已加密、只能在 PSpice 版本15.7或更高版本中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    为了补充 Britt's 的答案、 我们在该器件的工具和软件部分提供了 TPS7250的未加密版本。 您可以下载此版本并尝试将其导入 Multisim。

    如果您遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您添加  未加密版本。 我还可以 剪切".end TPS7250 "行、并将其粘贴到模型文件的末尾、以在多西姆13中创建组件。

    感谢大家!

    此致。