Other Parts Discussed in Thread: TPS62133
工具/软件:WEBENCH设计工具
我有一位客户尝试将文件导出到 Orcad、下载文件后、他注意到 Cadence Orcad 文件中没有扩展名、因此您无法对电路进行仿真。 您能不能告诉我在哪里可以找到这些文件、或者将独立文件发送给客户。 他使用的器件是 TPS62133。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Devon、
有两种方法可以为您的客户解决此问题。 我们在 该器件的工具和软件部分提供独立的 PSPICE 参考设计文件。 因此、他可以访问产品文件夹并从上面的链接下载 zip 文件。 这将包含.OPJ、.DSN、.LIB 和.OLB 文件以及 PSPICE 仿真配置文件、基本上是 OrCAD Capture CIS 中项目所需的一切。
或者、我们开发了 WEBENCH Allegro 连接器、可以从 此处的链接下载该连接器。 您的客户必须安装此连接器、然后 WEBENCH 选项卡将出现在其 OrCAD Capture CIS 中。 通过此 WEBENCH 选项卡、他可以在 OrCAD Capture 中打开仿真导出的设计 xml 文件、并将其作为 PSPICE 项目进行仿真。 这种方法更有用、因为客户可以在进行设计修改、运行值检查等之后完成 WEBENCH 上的所有内容、并且作为最后一步、可以将原理图导出到 PSPICE 并在那里进行测试。
谢谢!!
此致、