This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3488:LTSpice 仿真错误

Guru**** 2584355 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/573507/tina-spice-lm3488-ltspice-simulation-error

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我下载了 LM3488的 SPICE 模型、并将其导入到 LTSPICE XVII 中以进行 SEPIC 电路仿真。  

运行仿真后出错:"未知符号:SS"。  

LM3488中这个"ss"是什么类型的参数? 如果我在脚本中添加".param ss=xx"、我应该使用 xx 的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4877549:

    SS 参数用于模拟稳态测试条件。 正如您在 PSPICE 原理图中看到的、它被定义为全局参数、值为0 (正常启动)或1 (稳定状态)条件。 如果 SS=1、内部 REF 节点直接变为稳定状态值1.76、同时外部电感器的电流 IC = 1*1=1A、输出电容器的电压 IC = 11.5*1 = 11.5V。

    因此、总结一下、使用 SS = 0进行正常启动瞬态仿真。 如果您只对稳态结果感兴趣、则使用 SS = 1、但要确保在电感器和电容器上定义了正确的初始条件。

    SUBCKT LM3488_TRANS AGND COMP DR FA_SD FB Isen PGND VIN 参数:SS=0

    如果您遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、该拼写错误、内部参考电压为1.26V