This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62152-Q1:TPS62152-Q1的 SPICE 模型

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62152-Q1, TPS62152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/573198/tina-spice-tps62152-q1-spice-model-for-tps62152-q1

器件型号:TPS62152-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

TI 是否具有 适用于 TPS62152-Q1的 SPICE 或 TINA 模型。

当软启动(SS/TR)引脚直接连接到电源电压时、我想检查该器件的斜升时间。 数据表中提到"将 SS/TR 直接连接到 Avin 可提供最快的启动行为"、但速度有多快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    您可以在 TPS62152-Q1的 lieu 中使用 TPS62152的 SPICE 模型。