This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7763:PMP7763或 PMP7764的光绘文件

Guru**** 2553360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/572259/pmp7763-gerber-file-for-pmp7763-or-pmp7764

器件型号:PMP7763

主席女士,你好。

可以帮助为 PMP7763或 PMP7764提供光绘文件吗?

谢谢。 希望很快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士:

    有更新吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、
    感谢您的查询。 我正在努力从工程师那里获得答案。
    如果您给我更多的时间、我将不胜感激。
    此致、
    Yuki Yoshimura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、您好、

    PMP7751至 PMP7775是传统的 National Semiconductor 设计。 我找不到包含适用于任何这些设计的 Gerber 文件的存档文件。

    PMP7760 是此电路的一个版本、可能适合您。

     http://www.ti.com/tool/PMP7760

    最新版本是在 PMP9334C 印刷电路板上完成的、随附了相关文件。

    此致、

    Bob Sheehan

    e2e.ti.com/.../PMP9334C_2800_PMP7760_29005F00_Sch.PDFe2e.ti.com/.../PMP9334C_2800_PMP7760_29005F00_BOM.PDFe2e.ti.com/.../PMP9334C_5F00_GerberNCdrills.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。

    顺便说一下、我正在寻找800Vdc 输入到3~12Vdc 输出的解决方案。 目前是否有任何具有光绘文件的解决方案?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到在该范围内具有较低电压的任何单输出设计。 您可以通过调整反馈和偏置稳压器来修改现有设计之一、从而获得10V-12V 输出。 较低的输出电压可能需要 更改变压器匝数比。