This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2670:LM2670

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/572887/webench-tools-lm2670-lm2670

器件型号:LM2670

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在 lm2670的产品页面上

我在 WEBENCH 参数字段中填充:

输入电压最小值24V -最大值24V

输出电压为14V

输出电流1.5A

环境温度30

然后单击"opend Design "、结果为 No Found 没有解决方案、但在这种情况下、SHUT 应使用 LM2670adj

一个错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!

    我可以使用您的设计规格并从 LM2670产品文件夹中生成和仿真 WEBENCH 设计、而不会出现任何问题。 我刚刚使用 VINmin = 22V、VINmax = 26V、这样您设置的实际 VIN 为24V。 我在下面分享了该设计的链接。 请尝试一下、并告诉我它是否符合您的设计规格?

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢!!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mahavir Jain

    (抱歉、我无法找到名字和姓氏)

    非常感谢,很棒!

    Vin 就是提示

    此致

    Peter