This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61071-Q1:TPS61071-Q1的 Iout

Guru**** 2551680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/571637/webench-tools-tps61071-q1-the-iout-of-tps61071-q1

器件型号:TPS61071-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我使用 Webench 在 Vin=3.3V、Vout=5V、Iout=200mA 下模拟了 TPS61071-Q1。
但我无法 进行仿真、因为超过了开关电流限制。
考虑到数据表(随附文档)中的图1、我认为该器件可以在该条件下运行。
您能告诉我在这种情况下无法仿真该器件的原因吗?
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    我查看了它、发现了-

    在此工作条件下、峰值开关电流达到~0.4A、IAUV (平均输入电流)为~0.348A、峰间纹波为0.1A
    数据表中 TPS61071-Q1的最小开关电流限值为0.455A。

    此外,我们以保守的态度,在计算得出的峰值开关电流(1.15*0.4=0.46A >0.455)基础上,采取了15%的裕度。
    这会导致设计失败。

    我将移除15%的额外裕度、这将使设计在我们的下一版 ti.com/TPS61071-Q1中准确地为您的条件创建。

    目前、我建议您将 Iout 降低到0.19A、并查看几乎与0.2A 条件类似的设计。

    在我们能够对设计进行0.2A 仿真后、我也会告诉您。

    如有任何问题、请告诉我

    谢谢
    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    现在、您可以转到 TPS61071-Q1的产品文件夹、为您的工作条件创建 WEBENCH 设计。

    如有任何问题、请告诉我、  

    谢谢

    Sahil