This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3478:LM3478 -"CC 运行时间太长"

Guru**** 2545570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/572427/webench-tools-lm3478-lm3478---the-cc-is-running-too-long

器件型号:LM3478

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在使用 LM3478设计升压转换器时遇到了一些问题。 最初、我设计了一个 DC-DC 转换器、从3.2V - 7V 输入输出16.5V (0.15A)。 我使用 WEBNCH 来帮助我解决这一问题。

但是、我决定将输入电压范围更改为3.2V - 11V、现在 WEBENCH 说 LM3478不能用于这个应用、因为" CC 运行时间太长、在它完成前被系统终止"。 我选择使用 LM3478、因为我将进行手工焊接、它采用 SOIC 封装。

是否有人可以解释为什么该器件会出现此错误、以及是否有任何方法可以继续使用该器件、尽管 WEBENCH 说了什么? 如果没有、任何人可以推荐任何替代器件?

谢谢

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的设计对我来说很好。 如果您向我发送了您的电子邮件地址、我将与您共享该设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我的电子邮件是 Matthew.Staley@selex-es.com。 当我寻找具有3.2V-11V 输入和16.5V (0.15A)输出的升压器时、LM3478不会出现、当我单击"其他器件为什么不工作"时、我会得到上述误差。

    谢谢
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在今天晚些时候进入办公室时转发该设计。