This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:替代部件

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/571871/webench-tools-alternative-part

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想使用 Build-IT Lite 订购器件。 某些部件需要更换为备用部件。 在我选择替代器件并单击"选择"后、页面会更新、但在我检查 BOM 时不会更新该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    感谢您使用 WEBENCH 设计工具提供的支持。  

    我使用 Select-Alternate Part 查看 Build-It Lite 功能、它看起来正常工作。  很抱歉、我无法重现此问题。

    请您与我分享此设计、以便我尝试通过引脚指出问题。  请使用"与公共共享"功能并在此处发布您的设计链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Howard:

    设计链接是
    webench.ti.com/.../OpenPublicSharedProject.jsp

    我想知道这是不是由于浏览器的设置。 我试过 IE 和 Chrome。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    感谢您分享您的设计、我已确认这是电源架构设计器的一个错误。  独立电源设计器看上去工作正常。

    对于由此给您带来的不便、我深表歉意、并感谢您提请我们注意此问题。 我们的一位开发人员现在正在研究它、希望能快速解决。 我将在准备好后通知您。