This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00550:TIDA-00550

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00550, ADS1262, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/571706/tida-00550-tida-00550

器件型号:TIDA-00550
主题中讨论的其他器件: ADS1262ADS124S08

您好!

需要您的帮助才能获取软件驱动程序文件或任何其他与 TIDA-00550相关的软件,从而快速构建我们的系统!

希望得到支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ADS124S08的最小输入范围与 ADS1262相同? 在两个芯片中、AVSS 到 AVDD 均为-2.5V 至+2.5V。 我想在 TIDA-00550中将 ADS1262替换为 ADS124S08。

    有人能回答吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Desai 先生、您好!

    请与您的销售代表联系、了解 TIDA-00550的软件。

    谢谢!

    此致、
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Desai、

    ADS12S08的最大差分输入电压(Vindiff)与 ADS1262相同。 对于这两种器件,Vindiff 均为-Vref/gain ... +Vref/增益。

    就绝对输入范围而言、ADS124S08的性能略有提高、因为 PGA 输出可以摆动到 AVSS+0.15V... AVDD-0.15V、而 ADS1262可摆动至 AVSS+0.3V…… 仅限 AVDD-0.3V。 当增益大于32时、ADS124S08的输入范围与 GAIN=32的输入范围相同、因为附加增益是在数字域中执行的。

    如果您有其他问题、请返回。

    此致、
    Lars