This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CC2541:SPICE 模型和 CC2541的电子电路

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/572132/tina-spice-cc2541-spice-model-and-electronic-circuit-of-cc2541

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我需要 CC2541的 SPICE 模型。 此外、即使经过大量搜索、我也无法获取 CC2541的内部电子电路。 本手册仅包含一个不适用于我的工作的方框图。 从哪里可以获得 CC2541的 SPICE 模型和电路图? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B p、

    我们通常不为 MCU 器件提供 PSpice 模型。 我们确实为该器件提供了多个评估套件。

    我不知道此类器件的任何 SPICE 模型。

    我们也不提供该器件的详细电路图。