This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5008:反馈电压不正确,导致分压器计算错误

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/571438/webench-tools-lm5008-feedback-voltage-is-incorrect-leading-to-the-wrong-potential-divider-calcultion

器件型号:LM5008

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

LM5008的反馈引脚期望2.5V 基准电压。 从数据表的8.2.2开始:"VOUT1 = VFB×(R1 + R2)/R2、并且 VFB = 2.5V。。。" 但是、WebBench 似乎认为 VFB 应为1.25V。 对于我的3.3V 输出设计、它使用 R1 = 10k、R2 = 6.12k。 它应该为 R1 = 2k、R2 = 6.12k。 这在实际电路中也很重要-使用建议的值、我的输出电压大约为6.5v、而使用2k/6.12k、我得到3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您使用 WEBENCH。 当我尝试在 VIN = 12V、VOUT = 3.3V 和 IOUT = 0.3A 时使用 LM5008生成 WEBENCH 设计时、可以根据 VFB = 2.5V 获得 R1和 R2的10k 和31.6k 正确值。 我还交叉检查了此器件的 PSPICE 未加密模型、该模型使用2.5V 作为内部基准。 请查看以下我的设计链接:

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=A0F61A8E59FCB6DA

    我在 WEBENCH 中看不到该器件的任何问题。 我们仍想详细了解这个问题。 请您与我们分享您的设计和规格吗?  

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 sim :webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我也曾试图重复这一问题,但却无法这样做。

    最近对软件进行了一些重大改进、并且浏览器可能存在缓存问题。 请在清除浏览器中的所有缓存和历史记录后创建新设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我链接的设计是在1月9日创建的、或许问题已经解决了?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、在 Vref 不正确的时间周围出现了问题(因数为2)。 自此以后、此问题已得到解决。

    所有新设计现在都应使用正确的 Vref 值。 由此给您带来的不便、深表歉意。