This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS51916:VIN 范围

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/571541/webench-tools-tps51916-vin-range

器件型号:TPS51916

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在上述器件的数据表中、转换电压范围指定为3V 至28V。

但是、当在 Vin 列中将3.3V 用作输入时、WebBench 会显示为无效的电压范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

        感谢您关注 TPS51916。 数据表确实将最小输入电压指定为3V,但 WEBENCHRegistered模型设计为支持的最小输入电压为5V。 这是模型本身而非器件的限制。

    最棒的

    Marcos