This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA282:帮助使用 INA282 SPICE 模型-少于2个连接?

Guru**** 2544030 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/571469/tina-spice-ina282-help-with-ina282-spice-model---less-than-2-connections

器件型号:INA282
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

由 Alex Scott 为客户发布...

我需要 INA282 PSPICE 模型的支持、请。

今天上午、我尝试在 SPICE 中模拟我们遇到问题的电路、但无法正常工作。

仿真问题与从 TI 网站下载的 INA282的 PSPICE 模型有关。

http://www.ti.com/product/INA282/toolssoftware

 

 

仿真电路:

错误消息:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片未通过-使用丰富的格式重试...  

     

     

    仿真电路:

    错误消息:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、


    很抱歉、我看不到您的错误图片、但可能会尝试以下操作、因为我执行了与文件夹读取写入权限相关的某种错误:

    1.从您提供的 URL 链接下载 pspice

    2.提取后,单击右键单击提取的文件夹的属性,然后单击使该文件夹可写。 因此、如果文件夹标记为只读、请取消单击该文件夹、这样该文件夹及其下的文件夹及其文件现在可以写入。

    在我的案例中、当我尝试此步骤时、它会删除该错误。

    3.如果步骤#2仍然给您带来错误,并且由于我看不到您的图片,请尝试查看错误报告并确定哪个网络悬空(少于2个连接)。 然后将1G 欧姆的电阻器放置在悬空节点中、如

    R1 DANGLNODE1 0 1G

    R2 DANGLNODE2 0 1G

    Herman