This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7823封装标记-产品代码

Guru**** 2901330 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1176936/ads7823-package-marking---product-code

主题中讨论的其他器件:ADS7823

我有一个标记为 B23 57wj 的组件(ADS7823)。
是否有一个文件可以用来解密这种密码式的文字?
我只想知道组件是何时生产的(生产日期代码)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第二行的前两个数字将指示日期代码

    第一个是年份、第二个是月份。

    在您的示例中、57= 2015年7月。 这是基于该器件未存储十年以上的想法。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。