This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:为什么在 TIDA-01604中首选使用 TIDA-01605而不是 TIDA-010054?

Guru**** 2542900 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054, TIDA-01604, TIDA-01605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1178248/tida-010054-why-in-tida-01604-is-preferred-to-use-tida-01605-instead-of-tida-010054

器件型号:TIDA-010054
主题中讨论的其他器件: TIDA-01604TIDA-01605

大家好、

为什么在 TIDA-01604中首选使用 TIDA-01605而不是 TIDA-010054?

在 TIDA-010054中、有一个部件"针对高侧开关的短路检测和两级关断"。 在 TIDA-01605中、不存在"高侧开关的短路检测和两级关断"部分。 除了不匹配的引脚之外、我想知道为什么 TIDA-01605中不包含该器件、它对该类型的应用是无用的吗?

此致、

James