请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00779 主题中讨论的其他器件:UCC28180、
在本参考设计中、您能否解释如何推导出方程式(3)。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在本参考设计中、您能否解释如何推导出方程式(3)。
谢谢
您好、Milarpa
抱歉、 方程式似乎错误。
输出电容器需要满足保持时间和低频电压纹波要求、请选择较高的电容器。 假设纹波电压为40Vpp、保持电压在10ms 内为360VDC、请参阅以下计算。

因此、选择2303uF 作为输出电容器。
您还可以在 https://www.ti.com/product/UCC28180上参阅 UCC28180的数据表、也可以找到输出电容器计算。
感谢您的查找、我们将修订 TIDA-00779设计指南。
谢谢!
简森