This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:以100ns 脉冲、10A 电流和0.1占空比驱动脉冲二极管

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1178508/tida-01573-driving-pulsed-diode-with-100ns-pulse-10a-current-and-0-1-duty-cycle

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件: LMG1020

大家好、

我想知道 TIDA-01573/LMG1020EVM 是否适合驱动 Hamamatsu 脉冲激光二极管 L11348-307-05。 器件规格刺穿如下:

我检查 了 TIDA-01573、它能够 提供60A 1ns 电流脉冲。 设计中应修改哪些内容、使其适用于10A 100ns 脉冲?

如果不合适、您可以推荐其他器件吗?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    是的、LMG1020可以与该激光二极管配合使用。 有关分步说明、您还可以按照 EVM 用户指南 了解如何将 LMG1020与激光二极管结合使用。

    本指南建议您从焊接在电路板上的电阻器负载开始。 您使用电阻器负载获得正确的脉冲设置、然后移除电阻器负载并连接激光二极管。

    此致、
    Edthan Galloway