This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS3700:仿真负电压

Guru**** 2532200 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/603251/tina-spice-tps3700-simulating-negative-voltage

器件型号:TPS3700
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试使用负电源轨电压来模拟 TINA 中的 TPS3700。  我使用了随附的"应用报告 SLVA600–2013年7月"中的示例电路。 但是、无论我将输入电源轨电压设置为什么、输出始终上拉至5V。  是否有任何关于我可能出错的问题的建议?  提前感谢您的帮助!

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我们未能提前回复此帖子。 大多数旧型号不支持浮动 GND 配置。 我们将尝试将其纳入未来的新模型中。