This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA2132:收敛问题

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2132, OPA132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/604587/tina-spice-opa2132-convergence-problem

器件型号:OPA2132
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA132

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我在与 TI 的 OPA2132模型相关的 TINA TI 中遇到了多个收敛问题。

我报告了 DE、DC 中的收敛问题

我尝试使用3个点在-40°C 至+85°C 的电路上运行温度仿真。

在对模型进行加密时、仿真器中是否有一些标准设置来克服此问题并使仿真移动?

提前感谢

此致

jpe27.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jpe27、

    您能否提供给您问题的.tsc 文件?

    TINA-TI 的 Open Exampl示 例...TI 测试电路目录中包含 OPA2132的示例电路。 您可以在此处检查仿真参数以获得任何指导。

    我还要注意的是、TINA-TI 模型未加密、并且模型中内置没有任何温度依赖性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Britt

    非常感谢您的回复。
    我采纳了使用 OPA132测试电路和仿真分析参数的建议、现在我的电路收敛并运行。

    但是、如果运算放大器的模型与温度无关、评估 TINA TI 在温度范围内的器件性能的最佳方法是什么? 我可以查看 SPICE 宏、但我不熟悉要更改的参数或限制。 我假设这些器件是通过测量数据生成的、还是通过 IC 设计生成的?
     
    我可以为其他组件输入与温度相关的特性、但如果模型不随温度变化、则仿真不是真正准确。 我的意思是、我只能使用外部电路组件对性能变化进行建模、也不能评估放大器变化。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britt

    对此有任何进一步的反应吗?

    提前感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jpe27、

    运算放大器的模型根据数据表典型规格(室温)进行了校准。 您无法调整任何参数以将其转换为不同的温度。 如果需要、必须为每个温度创建不同的模型。 您可以向您的 TI 应用或销售联系人提出该请求。 相应的组织将评估该请求并安排开发时间。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 JC

    是否有办法直接联系 TI 技术支持?
    jpe27.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jpe27、

    如果您没有可与之合作的联系人、请发送电子邮件至 support@ti.com。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 JC

    此致

    jpe27.