主题中讨论的其他器件: UCC28051
您好!
我正在设计100W 24V 电源、设计说明 TIDA-00701对此进行了详细介绍、我对此设计有一些疑问:-
1) 1)第45页设计说明的第7.4节指出、Altium 项目文件可以从 TIDA-00701网页下载、但我在那里找不到这些文件。 我通过电子邮件向 TI 支持人员发送了电子邮件、他们告诉我在论坛上发帖、并尝试在 TI 的 e2e 论坛上咨询设计工程师是否有此类文件。
2) 2)我的第二个问题是关于使用 UCC28051的 PFC 设计。 在第11页的第4.2.9节"乘法器设置"中、给出了一个公式(公式17)、其中给出了 RAC1与 RAC2的比率。 但是、当我插入原理图中给出的值(第42页、图41)时、方程式17并不正确。 我假设了以下值:-
RAC1=680k+680k+680k
RAC2=8.25k
VAC (最大值)=265 VAC
我详细介绍了 UCC28051数据表中提供的设计细节。 当我插入数据表中给出的原理图中使用的值时、公式保持正确。
请帮助我确定我的计算是否出错或设计说明中是否有错误。 我随附了 TIDA-00701设计说明以供参考。